Interruptores de conexión
Si usted está buscando un interruptor de la desconexión para aislar el equipo eléctrico cuando necesita ser reparado, o usted necesita poder parar el flujo de la electricidad debido a una inspección programar de su maquinaria, podemos ayudarle a encontrar el componente que usted necesita.
Como Norteamérica que conduce a surtidor eléctrico e industrial, con un anfitrión entero de los interruptores de la desconexión de marcas de fábrica principales tales como Schneider Electric y Siemens, tenemos todo que usted necesita ayudarle a conseguir el trabajo hecho.
Vea nuestra colección grande de interruptores de la desconexión en línea hoy, y nos aseguraremos de que sus mercancías estén enviadas a usted cuanto antes.
¿Cuál es un interruptor de la desconexión?
Los interruptores de la desconexión - también conocidos como interruptores de la desconexión - son los dispositivos de seguridad que se utilizan para garantizar que un circuito eléctrico está desenergizado para la parada, el mantenimiento, o el servicio de la emergencia.
Una vez que un circuito se haya accionado totalmente abajo de usar un interruptor de la desconexión, los operadores de red pueden entonces conseguir con seguridad trabajar en cualquier inspección, reparaciones, o mantenimiento, sin tener que preocuparse de cualesquiera riesgos eléctricos.
Deben adherir a las especificaciones y a los estándares terminantes para garantizar su diseño y función.
¿Cómo los interruptores de la desconexión funcionan?
Los interruptores de la desconexión aíslan una pieza dada del circuito cortando su fuente eléctrica, haciéndolo seguro ser mantenido. También desconectan muy rápidamente los circuitos de la fuente de alimentación en casos de una emergencia.
Si usted necesita desconectar su equipo de su fuente de energía, un interruptor de la desconexión de RS permitirá la entrada protegida para cualquier emergencia o reparará trabajos.
¿Hay diversos tipos de interruptores de la desconexión?
Hay dos clasificaciones estándares de los interruptores de la desconexión: interruptores fusibles y no-fusibles.
Interruptores fusibles de la desconexión
Los interruptores fusibles de la desconexión abarcan de un número de interior de los fusibles el mismo recinto, haciéndolo mucho más fácil elegir y separar una porción particular del circuito. Porque estos tipos de interruptores de la desconexión combinan los fusibles con el interruptor en un solo recinto, ayudan a proporcionar una manera simple de abrirse manualmente y cierran el circuito, mientras que los fusibles protegen contra sobreintensidad de corriente.
No sólo los interruptores fusibles de la desconexión previenen daño a un circuito, ellos también proporcionan la protección a los trabajadores que realizan mantenimiento necesario. En comparación con los interruptores no-fundidos de la desconexión, estos componentes dan un de alto nivel de la seguridad, porque el fusible soplará en caso de una abertura tal como una sobreintensidad de corriente, asegurando eso que la pieza específica del circuito no tendrá corriente el atravesar de ella cuando se está trabajando encendido.
interruptores No-fundidos de la desconexión
El propósito único de un no-fusible - o interruptor no-fundido de la desconexión - es proporcionar medios fáciles de abrirse y cierra el circuito. Estos tipos de interruptores de la desconexión no incorporan ninguna fusibles en su recinto y no proporcionan ninguna capacidad de la protección del circuito.
¿Para qué los interruptores de la desconexión se utilizan?
Los interruptores de la desconexión son esenciales en la distribución eléctrica y usos industriales pues las necesidades de la maquinaria a menudo de ser ajustado, por lo tanto la energía necesita ser interrumpida. Además, en la distribución de energía, los interruptores de la desconexión se utilizan en situaciones de la emergencia para cerrar energía o para moverla a partir de la una hecha salir a otra.
Son componentes vitales de la infraestructura eléctrica moderna por un número de diversas razones:
- Flexibilidad: Si hay un problema en un área específica de una facilidad industrial, los interruptores de la desconexión permiten para apenas ésa el área aislada que se cerrará. Mientras tanto, el resto de la facilidad puede continuar funcionando, asegurándose de que no hay una disminución de la productividad nivela.
- Seguridad: Los interruptores de la desconexión se aseguran de que se haya desenergizado un circuito eléctrico o del motor antes de que se realice el trabajo del servicio. Esto ayuda a garantizar la seguridad de los individuos que realizan el trabajo.
¿Por qué elija RS para sus interruptores de la desconexión?
Si usted necesita una superior-calidad panel-monte el interruptor de la desconexión, puerta-montan el interruptor de la desconexión o el interruptor de la desconexión del recinto, RS puede proveerle de los componentes que usted necesita. Como la distribuidor autorizada más grande de componentes electrónicos industriales en Norteamérica, ofrecemos una opción de componentes de los fabricantes principales del mundo.
Para encontrar el componente perfecto para usted, usted puede aprovecharse de nuestra función de la búsqueda para enangostar su búsqueda por el fabricante o la categoría. Si usted tiene cualquier pregunta más otra, nuestro equipo está en la mano a ayudar. Contact us hoy con cualquieres preguntas que usted tenga. Usted puede también encontrar consejo en nuestro expert hub contento.